This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:深度睡眠模式

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662244/am4372-deepsleep-mode

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件:TPS65218

大家好、

WFI 指令是通过 AM437x 执行的、如下所示、但器件不会进入深度睡眠模式。

asm (" WFI ");

如何将器件从工作模式更改为此模式?

没有必要保存上下文。 我想知道如何尽可能  简单地进入深度睡眠模式。  

我指的是以下 TRM。

(背景)

当系统断电时、客户的系统无法保持 AM437x 的断电序列。

这是因为 PMIC (TPS65218)的输入电源也被关闭。

因此、在关闭系统电源后、客户希望建立一种机制、通过使用超级电容器等来保护器件的断电序列。

但是、由于 AM437x 的电流消耗很大、因此很难实现它。

因此、我们希望通过在关闭系统电源后立即将器件置于深度睡眠模式来降低功耗。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此软件为"C:\ti\pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\starterware\examples\gpio\led_blink"。

    我在该程序的 main 中插入了 wfi 指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、

    在执行 WFI 之前、是否有任何其他挂起的中断?
    在尝试执行 WFI 时是否连接了调试器?
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_StarterWare_Power_management

    另请仔细阅读此主题 e2e.ti.com/.../419934 、了解其是否包含一些有用的信息。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    除了断开调试器的连接外、我还想添加的一点是、在尝试在 CCS 中运行应用程序时、请不要点击"resume"、而是"自由运行"。 这将解决您的问题。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lali-San、

    感谢您的支持!

    它似乎是深度睡眠模式!

    我将继续进行评估。

    谢谢、此致、

    Ssasaki