This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:IDK 使用最新预编译映像失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662164/linux-am5728-idk-fails-with-latest-prebuilt-image

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我 通过运行*。bin 安装文件来安装4.2.0.9 SDK。

然后直行至 /bin、运行 create-sdcard.sh、使用预构建的映像制作 SD 卡。 而不执行任何其他操作。

我在 SDK 3.3和4.1上执行了相同的过程、两者都可以正常工作。

但是在4.2.0.9版本上、在我打开系统电源后、屏幕(来自 HDMI)卡在"Please wait..."(请稍候...)。

想知道是否存在错误、或者我错过了早期版本不需要的内容。

所有三次尝试均在同一 SD 卡上完成。

谢谢。

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我将对此进行研究。 让我在我的 AM5728 IDK 上测试这个、并将更新该线程。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试在电路板上连接 USB 鼠标、以便将输入设备连接到电路板、并执行 Weston 重新启动?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请尝试 此 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过键盘、它看起来根本不接受任何输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案也不起作用。

    此外,当我查找日志时,/var/log/weston 日志不存在,即使整个/log 也不存在。

    但是、我可以在/www 下找到 kern.log 和 syslog、看看它们是否有用。

    e2e.ti.com/.../8078.kern.loge2e.ti.com/.../syslog.log

    此外、我在该行添加了睡眠30、我可以看到"Arago Project"登录屏幕、但键盘不接受任何输入。 然后30秒后、屏幕变为"Please wait..."(请稍候...) 再次进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它根本不接受任何鼠标/键盘输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiang、

    我们在 Processor SDK 4.2中发现了一个错误、其中一个计时器15 (本版本中的新用法)引脚多路复用与 USB 冲突、导致 USB 无法正常工作。 这会导致 IDK 板未检测到 USB 鼠标或键盘、因此 Weston 无法启动、因为它需要某些输入设备。

    我们正在解决此引脚多路复用冲突的问题。 如果您不迫切需要处理 PSDK 4.2、则会在 PSDK 4.3版本上提供此修复程序。