This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:Profinet SNMP 版本兼容性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663104/rtos-pru-icss-industrial-sw-profinet-snmp-version-compliance

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
主题中讨论的其他器件:TMDXICE110

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们想为 Profinet 应用程序购买 Interniche SNMP 协议栈,但我们必须决定是否购买 SNMPv2或 SNMPv3。 您的 PROFINET 堆栈是针对哪个版本进行编译的、还是针对这两个开箱即用版本(我们使用 TMDXICE110)进行编译? 除了我们需要 v4.0之外,我找不到有关此方面的任何信息,它只是 Interniche 的内部版本号,并且不会得出 SNMP 功能版本。

此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    如果您直接使用 Molex、则不应担心其 Profinet 协议栈和 Interniche 的 SNMP 协议栈的迁移。 Interniche 将始终为客户提供最新版本的 Sitara 器件、似乎可以正常工作而不会出现任何问题。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的帮助、但有最新版本的 SNMPv2和最新版本的 SNMPv3、两者并行存在。 版本3似乎没有功能更改,只有一个安全层实现了,我们不需要它,但我不知道 ABI/API 是否不同。 版本2可以为我们节省大量资金,因此如果它与您的 Profinet 协议栈兼容(无需进行较大的修改),我们将购买该旧版本。

    或者、您是说、我需要问 Molex 吗?

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    Interniche 的 SNMP 堆栈应支持 v1、v2和 v3。 PRU-ICSS Profinet 演示中当前包含的 SNMP 库涵盖了 v3。 我同意版本2使用的内存要少得多。 是的、Molex 应该能够在 SNMP 版本上支持您。

    此致、
    Garrett