This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:PRU 引脚多路复用配置

Guru**** 2966210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662840/rtos-processor-sdk-am335x-pru-pinmux-configuration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试为 pru0设置 pinmux、但我被卡住了。 当我在 GEL 文件中运行裸机工程时、我进行了编码  

//CLK 输出= pr1_pru0_r30_5 (模式5)
*((unsigned int*) 0x44E109a4)= AM335X_PIN_OUTPUT | 5;

该引脚将被输出、它将生成基本时钟信号。 我开始调试 sion connect arm cortex 8、运行 GEL 脚本、connect pru0、加载程序并运行它。 在我尝试使用 TI-RTOS BIOS 执行同样的操作之前、所有操作都正常。 我应该如何配置引脚多路复用器? 我是否必须按照 http://www.ti.com/lit/an/sprac32/sprac32.pdf 中的说明通过 pinmux 工具执行此操作 ? 也许我需要使用 PRUICSS_pinMuxConfig (handle、0x0);但我不知道如何使用此函数? cos 当我通过 GEL 文件尝试它时、它会执行任务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rafal、

    始终建议使用 sprac32.pdf 中所述的引脚多路复用工具来生成电路板/应用特定的引脚多路复用。 如果列出的 CLK 输出引脚是默认情况下唯一的更改,则可以尝试在 Board_init()之后添加配置,例如

    Board_initCfg cfg = Board_init_uart_stdio | Board_init_PINMUX_config | Board_init_module_clock;
    boardInitStatus = Board_init (cfg);
    *((unsigned int*) 0x44E109a4)= AM335X_PIN_OUTPUT | 5;

    GEL 文件中的设置被 Board_init()覆盖。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您的侵权提供支持。 我  的 Board_initCfg 设置中有 Board_init_PINMUX_config | Board_init_ICSS_PINMUX。 当我删除某个主题时、一切工作正常。