This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:基于 Starterware 的项目

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662211/am4379-starterware-based-project

器件型号:AM4379

大家好、

我想基于以下示例源创建一个 CCS 项目。

C:\ti\pdk_am437X_1_0_8\packages\ti\starterware\examples\pm

如何创建它?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    我认为这是可能的。

    为帮助您解决此问题 、请从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取 AM335x 处理器 SDK RTOS 包。 我提到这一点的原因是 、C:\ti\test_install\pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\starterware\examples\dcan 中提供了一个新的自述文件(也附在下面)。

    本自述文件提供了有关如何将 Starterware 示例移植到 TI RTOS 的说明。 这样、您就可以按照自己的意愿创建 CCS 项目。 如您所见、Starterware 项目不是 SDK 中的 CCS 项目、因此我们正在编写一些文档、以帮助某人从 Starterware 项目转到 CCS 中的 RTOS 项目。

    希望这对您有所帮助。

    Lali

    e2e.ti.com/.../readme.txt