This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:哪个构建选项决定了.config 目录的创建?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661991/ccs-tci6638k2k-which-build-option-determines-creation-of-config-directory

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

我的 TCI6638K2K 工作区中有3个项目。  其中一个在编译工程时会在工程目录的正下方生成一个.config 目录。  它包括:

  配置

    |---- xconfig_

          |---封装

其他两个文件夹不会生成此类文件夹、但似乎具有与第一个项目类似的 xdctools 设置。

哪个工程编译设置决定了此目录的创建、它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 请分享您正在使用的 SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keystone2 PDK 3.0.3.15

    SYS/BIOS 6.35.4.50