This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:Bitbake 错误错误:路径中没有有效的工具链

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661845/linux-tcievmk2x-bitbake-error-error-no-valid-toolchain-in-path

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

您好!

我已经按照链接上给出的步骤为 TCIEVMK2X 板构建 Linux

k2hk EVM bitbake 内核镜像-最小偏差

我构建时没有任何错误(我可以在 Deploy/Images 目录中找到 uboot.bin,但不能找到 uimage)//这是第一个问题

现在、如果我想像运行 bitbake 命令

bitbake -s

bitbake -c menuconfig

bitbake -c -f 编译虚拟/内核

我遇到以下错误

错误:路径中没有有效的工具链

错误:无法解析/home/administrator/ti_TCI_yocto_BSP/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/data_smart.py

如何解决它

此致

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查您是否正确设置了环境,同时确保您的 TISDK 文件夹中的文件和子文件夹不需要 root 用户访问权限。

    此致、
    Yordan