This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DM385中的 UART1

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663040/linux-uart1-in-dm385

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

最初、我们通过 UART2_TXD/I2C[3]_SDA 和 UART2_RXD/I2C[3]_SCL 连接 UART2。
现在、我们要通过 GPMC_A[12]/UART1_RXD 和 GPMC_A[13]/UART1_TXD 更改为 UART1
如果我们修改初始函数、它是否正确?

静态空 dm38x_uart2_pin_mux (空)
{
//sprintf (mux_name、"uart2_RxD_mux2");
//omap_mux_init_signal ("uart2_RxD_mux2"、TI814X_PULL_DIS | TI814X_INPUT_EN);
omap_mux_init_signal ("uart1_RxD_mux1"、TI814X_PULL_DIS | TI814X_INPUT_EN);//修改


//sprintf (mux_name、"uart2_TXD_mux2");
//omap_mux_init_signal ("uart2_TXD_mux2"、TI814X_PULL_UP);
omap_mux_init_signal ("uart1_TXD_mux1"、TI814X_PULL_UP);//修改
}

此致、

拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的拜伦:

    UART1配置的更改一般似乎是正确的。

    BR
    Tsvetolin Shulev