This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:我们将使用哪个 NAND 闪存代替 MT29F4G16ABADAH4:D、因为它已停产

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663032/omap-l138-which-nand-flash-we-will-use-instead-of-mt29f4g16abadah4-d-as-it-is-obsolete

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138、

尊敬的团队:

我们已经从 TI 购买了 TMDSLCDK138 (LCDK OMAP L138开发套件)套件、现在我们通过参考 TI 的参考设计、BOM、布局、原理图等来制作自己的硬件

但 作为 NAND 器件的器件型号 MT29F4G16ABADAH4:D 已停产。 因此、请建议我们使用哪种 NAND、而不 是 MT29F4G16ABADAH4:D、因为我们使用 TI 的入门软件引导加载程序通过 UART2在 NAND 中烧录.bin (Arm + DSP)、因此对硬件和软件的更改最少

此致、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    TI 不特别推荐 NAND 芯片。 基本上、与 EMIFA 兼容的任何 NAND (请参阅数据表中的第6.10节外部存储器接口 A EMIFA 和 TRM 中的第20章外部存储器接口 A (EMIFA))。

    您还可以参阅市场上提供的 OMAP-L138设计:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x_Boards

    此致、
    Yordan