This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:打开

Guru**** 2997920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661860/ccs-on

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在过去的几天里、我正在使用 CCS 6.0.2版本、目前我正在使用语音识别器套件、但我也会遇到很多错误

"/home/user/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="/home/user/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../BF_RT_BIOS_cfg.tcf"
subdir_rules.mk:14:目标'build-245787055'的配方失败
gmake:***[Build-245787055]错误7
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

我找不到错误、任何人都能提出减少错误的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽可能详细地提供您要构建的项目。 它是 TI 提供的示例项目还是您自己的定制项目?

    此外、请将 CCS 编译控制台中显示的完整输出复制并粘贴到文本文件中、然后附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在过去的三天里、我正在处理语音 reconize_system。当我构建 TlesrDemoC55和 BF_RT_BIOS 时、我会遇到如下错误



    TIDesrDemoC55的示例
    ****为项目 TIesrDemoC55构建配置调试****

    /home/user/ccsv6/utils/bin/gmake -k all
    构建文件:/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/TIesrDemoC55.tcf
    调用:TConf
    "/home/user/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -dconfig.importPath="/home/user/ti/bios_5_42_01_09/packages;"/home/user/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5535/TIesr_C55_demo/build/TIesrDemoC55.tcf
    subdir_rules.mk:7:目标'build-1483366785'的配方失败
    gmake:***[build-1483366785]错误7
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****





    ***为项目 BF_RT_BIOS 构建配置调试****

    /home/user/ccsv6/utils/bin/gmake -k all
    编译文件:./BF_RT_BIOS_cfg.tcf
    调用:TConf
    "/home/user/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="/home/user/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../BF_RT_BIOS_cfg.tcf"
    subdir_rules.mk:14:目标'build-245787055'的配方失败
    gmake:***[Build-245787055]错误7
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****


    这是我获取 AartiG 的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您正在构建一个 C55演示项目。 我将把这个主题移至 C5000器件论坛、因为那里的专家对这个演示更熟悉、并且应该能够在这里提供更好的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KTR、
    是否 已安装 www.ti.com/.../tidubj5a.pdf 说明中提到的 DSP BIOS 5_42_00_07?
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉利


    谢谢你 Lali。 它在工作
    KTR