This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:hwafft 函数

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662928/tms320c5505-hwafft-function

器件型号:TMS320C5505

尊敬的  

根据数据表、默认的 hwafft 函数如下所示。

void hwafft_br
int32 *数据,
int32 * data_br、
uint16 data_len
);

uint16 hwafft_8pts()
int32 *数据,
int32 *暂存,
UINT16 FFT_FLAG、
uint16 scale_flag
);

 

 但是、如果我的数据数组是浮点、例如  

{0、0.7071、1、0.7071、0、-0.7071、-1、-0.7071};

我能否将*数据类型更改为 float 或 double?????

如果我没有这样做、它会给出如下存储器访问错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    此主题与以下主题相关或部分涉及:

    e2e.ti.com/.../2436088


    BR
    Tsvetolin Shulev