This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:Linux/TMS320DM8148:

Guru**** 2619475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662717/linux-tms320dm8148-linux-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

大家好 ,我想实现一个简单的链:首先,利用 USB 相机来捕获视频数据(分辨率不高,只有640*480);第二,发送视频数据(YUV422格式到 rgb565)到 DSP 执行算法过程;最后一步,利用 VPSS 在 HDMI 中显示处理后的图像。

这就是 A8-->DSP ->VPSS,此链是否可以正确创建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 DVRRDK 版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../660422

    您可以在 e2e 中搜索类似的问题。

    BR
    玛格丽塔