This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:上电序列

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662927/am4372-power-up-sequence

器件型号:AM4372

您好、查姆斯、

我对 AM4372的电源时序有疑问。

产品说明书中的 P.129。   图5-8. RTC 功能禁用时简化电源排序、双电压 IO 配置为3.3V

它似乎按顺序加电。

我认为1.8V 上电时序和1.2V/1.35V/1.5V 上电时序是相同的时序是没问题的。

我认为 1.2V/1.35V/1.5V 上电时序和1.1V 上电时序是相同的时序是没问题的。

那么、1.8V 上电时序和1.1V 上电时序是否存在问题?

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计必须符合数据表中提供的加电顺序。
    按照图5-8中提供的上电顺序进行操作。 RTC 功能禁用时简化电源排序、双电压 IO 配置为3.3V

    1.8V 和1.2V/1.35V/1.5V 同时斜升没有问题、但1.1V 电源必须在1.8V 电源之后斜升、如图5-8所述。

    此致、
    Yordan