This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:摄像头校准工具

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662599/rtos-tda3xevm-camera-calibration-tool

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

根据 TI 提供的文档,我正在使用图表来校准摄像机,我还可以生成 CALMAT.bin 和相应的图表位置文件。 我想知道这款摄像机校准工具是如何工作的,以及它是在什么基础上实际生成 bin 文件的。

能不能有人解释了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准工具的工作原理是通过使用图表的接地真值位置及其投影位置求解一组线性方程来估算摄像机的姿态。

    如果您需要、我们会发布整屏显示的校准工具的完整源代码、该源代码可提供有关如何执行该过程的更多详细信息。

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shashankk,

    如果有可用的校准工具源代码,这将对我们有所帮助。 我们将通过邮件对此进行讨论。