This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:SYSOSC 单端输入-所需文档的清晰说明

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662190/66ak2g02-sysosc-single-ended-input---clear-clarification-of-documentation-needed

器件型号:66AK2G02

我有与之前海报相同的问题、上一个主题的回答没有回答我的问题。

请参阅 https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/613768

前一张海报询问了 SYSOSC_IN 引脚的单端输入的电压电平、TI 员工回答说这是1.8V 输入、并且与 LVCMOS 兼容。  但 LVCMOS 系列通常用作3.3V I/O、因此说它"兼容 LVCMOS "并不十分清楚。

问题在于 K2G 数据表 SPRS932E 指出该引脚具有1.8V 电平(请参阅第36页表4-1中的焊球 AC19说明)、并且在使用外部振荡器时它还支持与 LVCMOS 兼容的电平(请参阅表4-24和5.9.3.1.2节)。 实际上、表5-14专门针对描述输入电流的行中的引脚调用了"3.3V 模式"。  表5-14中提到了"3.3V 模式"、并且引脚被描述为"LVCMOS 兼容"、这听起来就像是引脚支持3.3V 电平。

此致、

Debora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确保我的问题清楚、是这样的:是 SYSOSC_IN 仅1.8V、还是它可以由3.3V 电源驱动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    表4-1对此进行了说明。 引脚属性。 SYSOSC_IN I/O 电压仅为1.8V。 除了表5-14中提到的情况外、我无法找到有关3.3V 模式的任何信息。

    让我与工厂团队对此进行澄清。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您与工厂团队进行联系。 我期待着他们的澄清、因为数据表在这一点上似乎写得不好。

    此致、
    Debora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、
    表5-14仍在更新过程中。 我怀疑"3.3V 模式"注释是表中的剪切和粘贴错误、在更新表时将删除该错误。 无论 SYSOSC_IN 缓冲器是使用 DVDD18电源轨供电的、并且只与表5-5中定义的1.8V LVCMOS 电平兼容。 我将跟进数据表并进行更正。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢你。 这就是我需要知道的。

    此致、

    Debora