This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM572X:DSP GPIO 配置

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661491/rtos-tmdsevm572x-dsp-gpio-configuration

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI-RTOS

我在大学学习了如何按照下面列出的特定步骤在 TM4C123上配置 GPIO

1.启用 GPIO 的时钟

2.将方向设置为输入/输出

3、等等

现在、我要在 AM572x 的 c66xx 内核包上启用内部 GPIO。

问:它是否与 TM4C123相同。 如果是这样、我会获得 GPIO 的基址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您的问题。 "c66xx 内核包上的内部 GPIO "是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是特定于 DSP 的 GPIO、而不是任何其他内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件中没有专用的 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不熟悉 AM572x、请与我一起裸心。
    我将如何配置能够中断 DSP 的 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_GPIO 上查看 LED 闪烁示例、当 GPIO 中断被路由到 CPU (可以是 DSP/a15/M4)时、ISR 会切换 GPIO 引脚。

    此致、Eric