This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:QT 库安装

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662524/linux-am3358-qt-library-installation

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

Hİ μ A

如何在 AM3358 SK 上安装 Qt 库包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    您可以 通过这 种方式安装它。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到要上载的软件包列表?

    示例:SQLite -> SQL-SQLite
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 中有 Arago-core-tisdk-image

    如果我加载此封装、我是否需要另一个封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Arago-core-tisdk-image、这是一个构建目标、您必须执行此命令才能重建完整的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此 站点不是要安装库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此帖子、AM335x 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kemal

    如何上载所需的库?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例:libQt5Core.so.5库
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在运行程序时收到此错误

    加载共享库时出错:libQt5Core.so.5:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录

    如何解决此错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布在您的目标入门套件板上执行的这两条命令的反馈?
    root@AM335x-EVM:~# uname -a
    root@AM335x-EVM:~# opkg list-installed | grep qt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    uname -a
    Linux AM335x-EVM 3.14.26-g2489c02 #1 Tue 2月10日15:34:22 CST 2015 armv7l GNU/Linux


    对于已安装的 opkg 列表| grep qt
    libqt3支持4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqclusenee4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtcoree4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtdbuse4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtdeclarative4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtdesignercomponentse4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtdesignere4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtguie4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqthelpe4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtmultimedia4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtnetwork4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtopengle4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqttscripte4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtscripttoolse4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtsqle4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtsvge4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqteste4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtwebkite4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtxmle4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    libqtxmlpatternse4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    Matrix-gui-qt4-demos - 2.0-r26.1
    Matrix-GUI-SUBTMENS-qt4 - 2.0-r26.11
    packagegroup-arago-qte - 1.0-r7
    packagegroup-arago-tisdk-qte - 1.0-R9
    QT-tstat - 2.0-R9
    qt4-embedded-Assistant - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-dbus - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-demos - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-demos-doc - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-designer - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-examples - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-fonts - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-tfonts-pfA - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-fonts-pfb - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-tfonts-qpf - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-tfonts-tttttf-dejavu - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-fonts-TTF-vera - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-gles - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-gles-conf - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-嵌入式语言专家-4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-makeqpf - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-mkspecs - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-pixeltool - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-gfxdriver-gfxpvregl - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-gfxdriver-gfxaged - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-imageformat-gif - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-imageformat-jpeg - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-mousedriver-tlib - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-phonon-backend-gstreamer - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-plugin-sqldriver-SQLite - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-QML-plugins - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-qmlviewer - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-qt3to4 - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-tools - 4.8.5-r52.3-arago8.1
    qt4-embedded-xmlpatterns - 4.8.5-r52.3-arago8.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是带 Qt 4的 SDK 8。 请从 此处下载 SDK 8 、并按照 Qt 实践教程中所述使用它编译您的 qt hello world 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了该 SDK 的最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您怎么知道我使用了 SDK 8?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的 SDK 为8。
    最新的处理器 SDK 为4.2.9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最初安装了4.2.9。 我从未安装8.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否从头到尾编写4.2.9的安装步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 此处找到从开始到结束的安装步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Training:_Hands_on_with_the_Linux_SDK

    此页面是否为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、此页面用于创建 Qt 应用、上一页用于安装 Processor SDK。 您是否获得了差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Hands_on_with_QT

    此页面是否为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先单击此页面=> www.ti.com/.../TMDSSK3358
    秒=> software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    third => processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Hands_on_with_QT

    我从这里安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您需要使用最新的 SDK 4.2.9创建 SD 卡。

    在 Linux 上执行此操作的链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script

    在 Windows 上执行此操作的链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows