This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am3359:多协议工业以太网检测

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661435/rtos-am3359-multi-protocol-industrial-ethernet-detection

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:TIDEP0032

工具/软件:TI-RTOS

您好!
是否有任何计划将多协议工业以太网检测演示(TIDEP0032)修改为更新的 SDK?

此外、您告诉我多协议工业以太网检测演示需要多大的闪存大小?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    让我来说明一下存储器大小。 通过 TIDEP0032、我们将每个应用程序拆分为单独的文件。 我在这里列出了我们在 SD 卡上放置的演示文件。
    - APP:多协议检测应用-这将检测工业以太网的类型并加载适当的 IE 应用(ECAT、EtherNet/IP、...) (209 KB)
    - ecat_app:EtherCAT 应用(182KB)
    - EIP_APP:EtherNet/IP 应用(566KB)
    - pl_app:Powerlink 应用(1334KB)
    - pn_app:Profinet 应用(2330KB)
    - S3_APP:SERCOS 应用(919KB)

    当然、请注意、此文件大小取决于 IE 应用程序的功能-它可能会根据客户特定的实现/应用程序而变化。
    此致、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    它没有计划重新建立多协议工业以太网检测演示的基础、但我已提交 JIRA 申请以供审批。

    此致、
    Garrett