This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AMIC110:Modbus TCP/IP

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00299, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661196/ccs-amic110-modbus-tcp-ip

器件型号:AMIC110

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以通过 TCP/IP 实现 Modbus、或者 在 TIDA-00299硬件中存在一些隐藏/覆盖的限制 ?

此致、

Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valerio、

    我们认为 TIDA-00299硬件中没有任何隐藏/覆盖限制可用于在 AMIC110上实现 Modbus over TCP/IP。 我们在 AMIC110上支持 NDK/NIMU/ICSS_EMAC 驱动程序、并正常运行工业以太网协议 Profinet 和 HSR/PRP。

    此致、
    Garrett