This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:eMMC 未完全克隆

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662703/am5728-emmc-is-not-cloned-completely

器件型号:AM5728

HII

我的定制板 eMMC 闪存大小超过4GB。

我正在尝试克隆 AM5728定制板的 eMMC 闪存、但出现错误:

root@am5728-EVM# mount /dev/mmcblk1p1 PD/

root@am5728-EVM# dd if=/dev/mmcblk0 of=pd/backup.img

DD:写入"PD/backup.img":文件太大

8388609+0记录

8388607+1记录已注销

root@am5728-EVM#

这是因为 SD 卡是 FAT 文件系统、它将复制到~4Gb。

然后、是否有克隆整个 EMMC 内容而不丢失任何文件的替代方法。

谢谢、此致

Vijay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    如果您可以将 SDCard 格式化为 FAT32文件系统,则可以获得更大的大小,我认为它是 FAT16。 另一个选项是不能使用整个 eMMC。 您可以检查文件系统大小并复制更小的大小、如2GB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    SD 卡为 FAT32格式、但仍出现错误。
    我想克隆我的整个 eMMC 闪存、如果有其他选项、请建议使用。

    谢谢
    Vijay Patil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认一下、请确保 of=PD/backup.img、PD 是 SDCard 的一部分、而不是 eMMC。 当您连接到 PC 时,SDCard 的格式大小是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确认 PD/backup.img 是 SD 卡的一部分、
    该卡在 Linux 中显示 FAT32格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的尺寸是多少? 是否可以更改格式? 如果是、您可以尝试 ext4格式。