This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:仲裁问题。 如何消除饥饿的时间?

Guru**** 2949450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662730/ccs-tms320c6670-arbitration-issue-how-to-get-rid-of-time-starvation

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将板与 C6670配合使用。

我们的 DSP 的每个内核都有自己的项目。

core0具有必须具有最高优先级的 Mamory 访问权限的过程。 不允许此过程中出现时间不足。

但我们无法做到这一点。 当其他内核开始工作时、我们会 出现大量的时间饥饿。  即使在这些情况下、每个内核仅与本地存储器一起工作

我们如何解决这个问题?

谢谢。 相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev