This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:QT 项目要求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662600/linux-am3358-qt-project-requirements

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

亲爱的朋友

1.在这里、我正在寻求有关选择符合我规范的开发板和操作系统的指导。


以下是我的应用规范:

1.QT 应用程序

2. SD 卡插槽

3. USB 支持端口

4.InBuid WiFi 或 Wifi Exten

5.USB 软件可升级

6.adc - 4分钟

7.DAC-1

8.音频输出端口

9.摄像机接口

10. HDMI 输出

11.打印机接口

我们希望在启动电路板时运行 QT 应用程序,这在具有 Linux OS 的 Sitara 处理器中是可行的吗?

我知道 QT 是一个跨平台编译 器、但我们对 OS Customization 有疑问、因为在我们尝试使用 Raspberry Pi 3 Jessie OS 之前、可以轻松自定义操作系统。 但在这里、操作系统自定义对我来说将是一个很大的负担。

我们处于 Leaning Curve、因此请帮助我 选择合适的开发板和处理器。

此致

Dinesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是 Sitara 系列可根据您的要求提供的功能:

    Linux 处理器 SDK 支持所有 Sitara 器件的 QT 应用- Qt
    2. SD 卡-所有 Sitara 器件上至少提供3张
    3. USB -所有 Sitara 器件上至少有2个可用
    4. WIFI -需要外部模块
    5. USB 软件升级-适用于所有 Sitara 器件
    6. adc - 1在 AM335x 上可用,2在 AM437x 上可用
    7. DAC -不可用
    8.音频输出-在所有 Sitara 器件上均可用
    9.摄像头接口-在 AM437x 和 AM57x 上可用
    10. HDMI 输出-在 AM57x 上可用
    11.打印机接口-不可用

    我建议您查看 www.ti.com/.../products.html 上的选择矩阵 、以获得更精确的器件选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bisser
    感谢您的即时响应。