This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:NAND 通过 USB 闪存

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662603/am3352-nand-flashing-through-usb

器件型号:AM3352

您好!

我对 TI 的 AM3352和 PMIC 有两个问题。

使用 USB OTG 端口将引导映像复制到 NAND 闪存的方法。

-不在 NAND 闪存上载引导映像、也不通过 USB OTG 复制引导映像。

2. 如果 NAND 闪存上没有启动映像、PMIC 启动顺序是否有问题?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.软件团队已收到通知,并将在此处发表评论。
    2.不
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS、

    [引用用户="TS Yang"]

    使用 USB OTG 端口将引导映像复制到 NAND 闪存的方法。

    -不在 NAND 闪存上载引导映像、也不通过 USB OTG 复制引导映像。

    [/报价]

    要将映像写入/刷写到 NAND 中、需要首先将该映像加载到 DDR 存储器中。 您不能直接将图像从 USB 写入 NAND、您应该在中间使用 DDR。

    当写入 NAND 分区时、要写入的文件必须已被复制到存储器中。

    NAND 写入

    符号 指将文件读入 DDR 存储器的存储器中的位置。

    您还可以使用 USB 器件固件升级(DFU)

    有关更多信息、请参阅以下 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、

    另请查看以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../305386
    e2e.ti.com/.../256524

    此致、
    帕维尔