This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:TMDSEVM6657L、TMDSEVM6657LE 和 TMDSEVM6657LS 之间的差异

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657, TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662347/ccs-tms320c6657-difference-between-tmdsevm6657l-tmdsevm6657le-and-tmdsevm6657ls

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将购买 TMS320C6657 DSP 芯片的 EVM。  

您能不能简单介绍 一下 TMDSEVM6657L、TMDSEVM6657LE 和 TMDSEVM6657LS 之间的区别。  

还提供了在印度进行在线购买的链接。

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    L 型号应具有板载 XDS100仿真功能。
    LE 型号应具有 XDS560仿真。
    LS 具有 xds200仿真功能。

    至于链接、您可以直接从 TI 购买 EVM。 对于其他分销商、您应自行搜索、我们不会处理营销问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    请确认以下问题。

    我们是否可以将上述 EVM 的 McBSP 接口用于音频 I/O?

    谢谢、
    Ankit Bhalani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    TMDSEVM6657电路板在80引脚扩展头上具有 UPP、计时器、SPI、McBSP、UART 接口、该器件本身具有 Aduio 处理功能、请参阅 :www.ti.com/.../tidua45.pdf

    因此、我想说是的、您应该能够将 EVM 用于音频处理。

    此致、
    Yordan