This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:X15扩展头

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662522/linux-am5728-x15-expansion-headers

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、有人能帮我找到 X15扩展头(P16-P19)的引脚映射电子表格吗?  BeagleBoard X15系统参考手册第84页建议您可以在 X15 Support Wiki 上找到它...

http://elinux.org/BeagleBoard:BeagleBoard-X15

但我找不到任何链接或引用。  我只能找到 BEAGLEBOARD_X15_REV_B1.pdf 第27页上的原理图

我意识到这些文档由 BeagleBoard.org 维护、但我希望 E2E 社区中的某个人能够提供帮助。

我在 BBB 方面有一些经验、但在 X15方面还没有经验、因此我目前假设可以通过在某些模式或其他模式下设置的 GPIO 引脚来访问 SPI 总线之类的东西。  我很难获得这些信息。

谢谢、
Dermot