This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:使用 SBL 进行 NAND 引导

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661821/rtos-66ak2g02-nand-boot-with-sbl

器件型号:66AK2G02

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的客户希望将 NAND 用于引导器件、但当前的 SBL (捆绑在 PDK v1.0.8中)不支持 K2G 平台上的 NAND 引导。 您是否有计划在将来的发行版中支持它?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、SBL 不支持 nand boot (GPMC)、请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_K2G

    遗憾的是、我没有未来版本的发展蓝图。 我正在请设计团队详细说明这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yordan。 我在这里`ll 您的进一步输入。

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawada-San、

    根据我们从现场获得的请求、目前没有计划在2018年上半年添加此功能。 n`t 看到一些支持 eMMC 和 UART 的请求、目前正在考虑中、但对 NAND 启动没有太多要求。   

    我可以捕获需求、并让您了解开发团队对此功能的响应。 请将时间线 和用例详细信息告知我们、我将提交此要求并对其进行跟踪。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我`ll 移动到私有消息。