This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2HV:立体声 USECASE

Guru**** 2918720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662341/rtos-tda2hv-stereo-usecase

器件型号:TDA2HV

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

在哪里可以找到 tda2xx-EVM 应用图中以下链接提供的特定用例?

www.youtube.com/watch

谢谢、

Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从主菜单中选择

    6:TDA2x 立体声用例

    然后、为立体声应用选择2或为立体声校准选择3:

    2:2通道 LVDS 捕捉+ VPE +立体声(DSPx、EVEx)+显示(HDMI)、

    3:2通道 LVDS 捕捉+ VPE +立体声整流+显示(HDMI)-用于在线立体声校准