This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:请求 CCS 编译器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662519/ccs-tmdslcdk6748-requesting-compiler-for-ccs

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

两年前、我使用 CCSv6.1.1为我的 DSP 课程购买了 OMAP-L138 LCDK。 糟糕的经历 有些电路板工作正常、有些电路板进入复位模式、而没有输出。 非常非常非常非常非常的闪黄

现在、我发现您有新的 CCS v7.4。 我已经下载了、但我需要支持文件、旧 COFF 或相关文件、我还需要完整的问候语和代码、以获取 LED 闪烁或生成正弦波项目的示例。

请提供指导。

Jai P Agrawal 教授

agrawajp@pnw.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Processor SDK 是我们为 OMAP-L138提供的最新受支持软件产品:

    驱动程序示例可在 PDK 中找到、并且需要使用脚本构建、请参阅以下 wiki 以了解有关此内容的详细信息。

    有关文档、请参阅: