This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:第三方 Linux

Guru**** 2895590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661866/linux-am5728-third-party-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

通常、TI 支持 Linux。 但是,您是否有任何第三方商用 Linux?

我认为“Linux”策略是“免费操作系统”。 但是、如果您有任何第三方参与、请告知我们。

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM57x Linux 处理器 SDK 完全免费、可用于任何客户器件: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 我知道这个。

    我们想知道我们是否有第三方 Linux 操作系统 由第三方担保

     

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 但是、您的客户应注意、TI 不会在任何第三方软件上提供支持、无论是离线还是在此论坛上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们有。 感谢您的提问。
    我们的产品 Folder...see 中列出了所有这些产品: www.ti.com/.../toolssoftware