This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:用于 wl18xx 系列连接的 COM 模块端口

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661250/linux-tda2evm5777-com-module-port-for-wl18xx-series-connection

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:WL1837、

工具/软件:Linux

您好!

我有 tda2EVM5777 Vayu 板 Rev G。我想知道我是否可以将 wl1837 COM8 EVM 与 tda2evm5777连接。 预编译内核/rootfs 是否支持 wl1837?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给 WiLink 专家以征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 WiLink、您需要使用信息娱乐 Linux 和 Android SDK (PSDKLA 和 PSDKAA)。
    VISION_SDK 不支持 WiLink。

    此致、
    Yordan