This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 7.4.0.00015 CCS_ERROR:Installer 无法正确安装 JRE。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662165/ccs-ccstudio-ccs-7-4-0-00015-ccs_error-installer-failed-to-install-jre-correctly

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我无法在我的计算机上安装 CCS 7.4.00015 (或任何旧版本)。

我获取 CCS 7.4.0.00015 CCS_ERROR

 :安装程序无法正确安装 JRE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 CCS 团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请提供详细的安装日志:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    此外、请指定您使用的是网络安装程序还是离线安装程序。 如果是前者、请尝试后者。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了在线和离线安装程序。 附加的 是 MOST recente2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_7.4.0.00015_5F00_install.log 日志