This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:引脚兼容性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662400/am3352-pin-compatibility

器件型号:AM3352

-目前我们使用的是 am3352 ZCZ 800MHz 封装,我们直接想用 am3352 ZCZ 1000MHz 封装替换该封装,而不改变引脚功能。

这两种封装是否都是引脚兼容的?

此致、

Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有采用 ZCZ 封装的 AM335x 器件都具有100%引脚兼容性。