This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:McSPI 时序负载选择

Guru**** 2960920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662306/am4378-mcspi-timings-load-selection

器件型号:AM4378

您好!

AM437x 数据表中对低模式或高模式进行了说明。
5.13.13.1.2 McSPI 主模式

此选择是否由软件选择?
如果选择、请告诉我它的设置寄存器。

寄存器是否可能正确、如下所示?
管脚控制寄存器
SLEWCTRL 可在更快或更慢的压摆率之间进行选择。
0:快速
1:慢速

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、这仅取决于 SPI 总线上的负载电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    我知道这取决于硬件和 SPI 总线上的负载电容。

    此致、
    新义郎