This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:24.576MHz 输出时钟

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662299/linux-am4376-24-576mhz-output-clock

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

您好!

我尝试从 CLKOUT1或2中的一个获取24.576MHz 时钟。 我使用24MHz 连接到 Sitara。  

请帮助我了解这是如何实现的?

/br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM437x TRM 修订版 G 中的第6.6.14节。只有当您从 EXTDEV_PLL 获取 CLKOUT 信号时、这种情况才可能发生。 第6.6.6.12节介绍了该 PLL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法了解如何从 Sitara 的 CLKOUT1或2 (使用24MHz 晶体)获得24.576MHz 频率。 请提供建议。
    /提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须将 EXTDEV_PLL 配置为所需的频率并将其选为所需 CLKOUT 信号的时钟源。