This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:功率估算扩展表中 CVDD=1.3V 用例的钙化

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662197/omap-l138-calarification-for-cvdd-1-3v-use-case-in-power-estimation-spread-sheet

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

您好!  

我的客户正在考虑使用具有1.3V 内核电压的 OMAP-L138、现在他们正在考虑其用例中的功耗。

功率估算工具可从此处获取:

他们知道、对于以下通道、仍然必须使用1.2V (标称值)。

  • SATA_VDD
  • PLL0_VDDA
  • PLL1_VDDA
  • USB_CVDD

现在有以下问题:

1) 1)当我们看到扩展表时、至少会根据指定的 CVDD 值更改 SATA_VDD 和 USB_CVDD 值。 例如、当 CVDD=1.3V 时、我们看到了10.7mW、使用案例为典型456Mhz、并且启用了 USB2.0。 但是、CVDD=1.2V 时、我们看到了9.1mW。 这意味着这些通道的功耗会根据实际 CVDD 进行更改。 他们认为这是不正确的、即使我们在 CVDD=1.3V 用例中、也应使用固定1.2V 进行这些计算。 您能评论一下吗? 它们是否仍应依赖 CVDD=1.3V 计算出的值?

2) 2)假设 USB0/1_VDDA33和 DVDD3318_A/B/C 的电源通道在各自的用例中相互隔离。 n`t,该产品说明书并不关心这种情况,只是将功耗总结为*IO33*。 当他们仅估算 USB0/1_VDDA33的值时,是否可以使用 USB2.0列上的值进行估算? 例如、在扩展表中、我们看到典型456Mhz、启用 USB2.0和启用 HS 转换时为41.4mW。 该值是否适用于 USB0/1_VDDA33功耗?

此致、
NK

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 使用 CVDD = 1.3V 计算得出的值。 功耗估算电子表格提供了应用特定负载和外设利用率情况下的上限估算值。 电子表格数据可视为最大平均功耗;实际观察到的功耗可能会有所不同。

    2)。 它们可以模拟所有 USB、在我看来、值应该相似(当输入参数相似时)。

    请注意、您可以考虑 Wiki 中的语句:
    进行测试
    如果您正在进行电源设计分析、您应该知道 Logic PD 为 OMAPL138 EVM 提供了 Wattson 软件、这将帮助您查看 CPU 和 SOM 设计上所有电源轨的实际功耗。 该软件可直观地向您展示哪些电源轨会消耗电能、以及它们在您的应用中的开关时间。 有一个适配器需要连接到 PC、可从以下网站获得: createnewstuff.webs.com/breakoutboardwattson.htm 逻辑 PD 软件可从以下网站获得: http://www.logicpd.com/wattson


    此致、
    Yordan