This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM3358 PRU 问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662093/linux-am3358-pru-questions

工具/软件:Linux

ARM MCU 部分为只读部分、在此处发布、可能不是正确的位置

有人有 BeagleBoard 上的 PRU 相关经验?

拥有一组 BBG (BeagleBone Green) wiki.seeed.cc/.../
相信它使用的是大多数 TI 芯片、它具有2个内置的 PRU (可编程实时单元) MCU、运行频率为200MHz、32位

events.static.linuxfound.org/.../Enhancing RT 功能与 PRU final.pdf

我的理想目标是在 BBG 上运行 Volumio、并且能够以更少的电路板数控制所有内容(DAC 寄存器、Volumio 音乐控制) :

         => MCU (PRU)=> DAC
BBG => USB 收发器=>音频 DAC

问题是、它是否会以这种方式工作?

感谢您的任何输入、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BeagleBone Green 是第三方产品。 TI 软件不直接支持该功能。 一般来说、PRU 是可自由编程的、只要它适合 PRU 存储器、您就可以从中运行自己的代码。