This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:用于 TIDL 分段用例的我自己转换的数据文件有问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661868/tda2exevm-problem-with-my-own-converted-data-files-for-tidl-segmentation-usecase

器件型号:TDA2EXEVM

您好!

     首先、我运行 的语义分割用例完全正确地使用您的测试数据文件:inData 和 inHeader。

      根据建议,我生成语义分割用例的测试数据,如下所示:

      1、ffmpeg -i in3.mp4 -y -c libx264 -vf setsar=0:1 -refs:v 3 -r:v 15 -b 10M -threads 6 out2.h264,   out2.h264是用于语义分割用例的 inData

       2、PAT =大小

              SED -n "/$PAT/p" index.idx | CUT -d'-f3 >> size_extracted.txt

       3、删除 size_exatracted.txt 中的所有字符串、然后

             CAT size_extracted.txt | perl -n -e 'printf ("%08x\n"、$_)'| sed S/\(.\)\(.\)\(.\)\(.\)/0x\4\n0x\3\n0x\2\n0x\1/'| xxd -r -p > Size_test.bin                  为 Size_test.bin 分段的语义头0x

     OUT2.h264可以在 PC 上正确播放、当我使用这些牵引文件进行 语义分割用例时、它们可以显示和显示结果;

     但结果显示顺序不正确、例如、可能是帧29之前的帧30显示不正确。

       我是否为命令"ffmpeg"提供了一些参数?

       或者、"ffmpeg"的详情参数是什么?

       请帮我!这让我困惑了好几天。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 TIDL 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想您在转换时启用了 B 帧选项(H264编码)
    禁用 B 帧选项并重试

    此致、Shiju