This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5505:lpva200.inc 文件的 hwafft compilinh 错误

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661453/compiler-tms320c5505-hwafft-compilinh-error-for-lpva200-inc-file

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在处理 hwafft 代码。我已包含 hwafft.asm 文件、并从.cmd 文件中注释了以下部分

/*_hwafft_br = 0x00ff7342;*/
/*_hwafft_8pts = 0x00ff7356;*
/*_hwafft_16Pts = 0x00ff7445;*
/*_hwafft_32pts = 0x00ff759b;*
/*_hwafft_64pts = 0x00ff78a4;*
/*_hwafft_128pts = 0x00ff7a39;*
/*_hwafft_256pts = 0x00ff7c4a;*/
/*_hwafft_512pts = 0x00ff7e48;*
/*_hwafft_1024pts = 0x00ff80c2;*

因为我在 RAM 中执行它..

我也尝试在 ROM 中执行它、但它无法找到函数。

当我将其写入 lpva200.inc 文件的 RAM 时、我会遇到以下错误。

我在 include 选项中添加了 lpva200.inc 文件。