This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Windows 中的 USB 小工具支持

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614745/am3358-usb-gadget-support-in-windows

器件型号:AM3358

您好!

  我已将  ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin  用于 AM335x EVM。 当我连接到 Ubuntu PC 时、它正在模拟小工具设备(ttyACM0)、

 但它并未显示在 Windows PC 中。  请建议安装哪些驱动程序。

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您安装了哪些 USB 小工具驱动程序? 您的 Windows 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    它的仿真方式类似于 Ubuntu 中的 USB 小工具串行设备(ttyACM0)、但在 Windows 10 64位操作系统中未显示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 USB 串行端口(COM4)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM4是 UART-FTDI Comport、通过它我们可以查看调试日志和控制台服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khages、

    在过去的一段时间里、我们还遇到了与 Windows 10中的多功能复合小工具(RNDIS+CDC ACM +大容量存储)相关的相同问题。  

    当 AM335X 入门套件连接到 Linux PC (运行 Ubuntu)时、我们能够看到以下设备:

    # ls /dev/dev

    ttyUSB1 -->使用 FTDI-UART->ttyS0进行仿真

    ttyACM0 ---- >模拟为 CDC ACM->ttyGS0

    我认为 Windows 10找不到合适的驱动程序。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    biser、您好、我如何在 Windows 主机 mechine 中启用 USB 小工具器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看此 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Usbgeneralpage

    以下社区讨论也可能有用:
    www.ftdichip.com/.../VCP.htm
    msdn.microsoft.com/.../dn707976(v=vs.85).aspx
    hackaday.io/.../34463-on-windows-drivers-and-usb-gets
    community.etcconnect.com/.../windows-10-and-usb-gadget

    请注意、我们建议将 Ubuntu 14.04或 Ubuntu 16.04与配合使用、以进行 TISDK Linux 开发。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan Kovachev、

    现在我已经安装了 CDC ACM 驱动程序。 然后、我有一个新的带有4的 COM 端口(COM 4)、但我无法使用 COM4发送和接收任何数据。

    在安装 AM335x 控制台端口(COM5)中的驱动程序后、我收到以下消息

    -sh:root:未找到命令
    根目录@AM335x-EVM:~编号
    root@AM335x-EVM:~#[435.518265] g_multig_gadget:高速配置#1:具有 RNDIS 的多功能
    [435.530252] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB0:链路就绪
    [435.744927] hrtimer:中断花费187583 ns

    是否有任何正确的方法来测试 CDC ACM 设备?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我已在 Windows 8.1计算机上安装 FTDI 驱动程序(CDM) v2.12.26 WHQL。 它显示了新的 COM 端口器件 USB 串行端口(COM 4)。 但 COM4不会打开以发送或接收数据(使用 TeraTerm)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们通常建议使用 Ubuntu 14.04或 Ubuntu 16.04进行内核开发。
    您能否在具有 minicom 或 picocom 的 Linux 计算机上进行测试? 您是否获得相同的结果?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在 Linux (Ubuntu 14.04)中工作、它检测到类似于 ttyACM0、但同样的东西在 Windows 10、8.1中不工作

    它显示了 Windows PC 中采用 vid 1d6b pid 0104的 AM335x_EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在 Linux (Ubuntu 14.04)中工作、它检测到类似于 ttyACM0、但同样的东西在 Windows 10、8.1中不工作

    它显示了器件名称:AM335x_EVM、Windows PC 中的 vid:1d6b pid:0104。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那么、这是配置 Windows 主机 PC 的问题... 我们在这里不支持这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、yordan、

    请将其转发至支持的论坛、

    加载 linux-cdc-acm.inf 文件后、器件会显示以下详细信息、如果有任何问题、请检查该信息