This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:"U-Boot 2016.05-00118-gaf62f4a-脏(2017年1月12日- 16:54:25 +0530)"

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567146/linux-am3352-u-boot-2016-05-00118-gaf62f4a-dirty-jan-12-2017---16-54-25-0530

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

 在 u-boot 中定义了 printf 语句的哪个文件?

u-boot 的函数流程是什么 ?

我使用 的是“ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.01.00.06”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran、您好!

    [引用用户="Ravikiran J "]
    在 u-boot 中定义了 printf 语句的哪个文件?
    [/报价]
    version print 语句是在 U-Boot-中定义的、 /cmd/version.c 文件。 另请检查 U-Boot - /common/main.c 文件、如果定义了 CONFIG_VERSION_variable、则会在其中创建"ver" U-Boot 环境变量。

    #ifdef CONFIG_VERSION_variable
    setenv ("ver"、version_string);//设置 version 变量*/
    #endif //* CONFIG_VERSION_variable * 

    [引用用户="Ravikiran J "]
    u-boot 的函数流程是什么?
    [/报价]

    您可以在 以下 链接中找到 U-Boot 函数流程:

    此致、
    Kemal