This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:WL1837 Linux 内核要求

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618111/linux-am5728-wl1837-linux-kernel-requirements

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux


您好!

是否有办法找到将 WL1837与 MMC1上的 am5728evm 集成的 Linux 内核要求(AM5728用户指南中的基地址为0x4809 C000)、并且仍然能够让 MMC1在 SD 卡(用于存储)的主机模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不认为您可以将 MMC1用作 WL1837的 SDIO 接口、同时将其用作 SD 卡控制器。

    此致、
    Yordan