This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:为 ALSA 器件创建 IOCTL

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618235/linux-processor-sdk-am335x-creating-an-ioctl-for-an-alsa-device

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、

我在 使用 BealgleBone Black 作为参考板的 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05上工作。

我已经将编解码器 SAF775x 连接到 BeagleBone。 SAF775x 没有 Linux 驱动程序。  

我已经编写了一个小驱动程序、将其注册为编解码器。 我可以通过播放播放任何音频。 我的播放效果良好。

现在、该 SAF775x 也具有 FM。 我们需要使用 I2C 编写 FM 应用。 问题是、如果我们将 I2C 器件注册为 ALSA 器件、我们如何为编写 FM 应用程序  

相同的 I2C 器件。

我们是否可以为此使用 IOCTL?  

如果可能、请分享一些示例

谢谢、此致

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]如果可能、请分享一些示例[/quot]
    很抱歉、我们没有提供示例。 也许您可以尝试向 SAF775x 供应商询问此类示例。

    [报价]我们是否可以使用 IOCTL? [/报价]
    您对使用 IOCTL 有何顾虑? 您应该能够使用它。

    此致、
    Yordan