This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3356:电源管理选项和#39;磁盘和#39的完整配置;

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617917/linux-am3356-complete-configuration-for-power-management-option-disk

器件型号:AM3356

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用基于运行 TI-Linux-kernel v 4.9.41的 BeagleBone Black 的定制板。 我想知道使用/sys/power/state 下的'device'选项的正确配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    首先了解支持哪些状态:
    CAT /sys/power/state
    如果"disk"状态不受支持、则应在 menuconfig 中启用该选项:
      电源管理选项-->
          休眠(也称为"磁盘挂起")
    您可以在 Linux 内核文档中找到一些详细信息、网址为:
    www.kernel.org/.../basic-pm-debugging.txt
    和:
    processors.wiki.ti.com/index.php

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    所有电源管理选项均可用。 '/sys/power/state '的内容是'freeze standby mem disk'。 当我尝试使用“echo disk >/sys/power/state”挂起到磁盘时,输出为:

    -sh:echo:write error:no such device

    dmesg 的输出为:

    [16325.636137] PM:正在同步文件系统...
    [16325.641252]完成。
    [16325.641329]冻结用户空间进程... (已过0.002秒)完成。
    [16325.643610] PM:创建了基本存储器位图
    [16325.643642] PM:预分配图像存储器... 已完成(分配的35603页)
    [16325.986388] PM:在0.34秒内分配了142412 KB (418.85 MB/s)
    [16325.986425]冻结剩余可自由运行的任务... (已过0.002秒)完成。
    [16326.002862] PM:9.617ms 后器件冻结完成
    [16326.008641] PM:5.689ms 后器件延迟冻结完成
    [16326.015176] PM:6.458ms 后器件的非线性冻结完成
    [16326.015229]正在禁用非引导 CPU ...
    [16326.015270] PM:创建休眠映像:
    [16326.015270] PM:需要复制35481页
    [16326.015270] PM:需要的正常页面:35481 + 1024、可用页面:95066
    [16326.015270] PM:已创建休眠映像(已复制35481页)
    [16326.019984] PM:器件在4.537毫秒后完成的不要求解冻
    [16326.024731] PM:器件早期解冻在4.053ms 后完成
    [16326.028675]暂停1.450秒
    [16326.158560] PM:133.731m 秒后完成器件解冻
    [16326.162968] PM:正在写入映像。
    [16326.163016] PM:找不到交换设备、请尝试 swapon -a
    [16326.163040] PM:无法获取换用写入器
    [16326.275069] PM:基本存储器位图已释放
    [16326.275154]正在重新启动任务... 完成。

    我已经阅读 了 basic-pm-debugging.txt 文档、它没有提到交换器件。

    如何配置交换设备? 我是否需要分区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查并复制了该问题。 此问题已报告给电源管理专家、但分析需要一些时间。

    BR
    Tsvetolin Shulev