This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2E05:运行 iPerf 进行网络负载测试

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618084/linux-66ak2e05-running-iperf-for-network-load-testing

主题中讨论的其他器件:66AK2E05

您好!

我需要将 TI Keystone 66AK2E05 1Gb 以太网端口连接到另一个器件并执行网络负载应力测试。 为此,我将使用 iPerf (https://iperf.fr/ )。TI Keystone 的 Linux 是 Arago Linux。 Iperf 具有可为 Ubuntu、Debian 等 Linux 下载的二进制文件。 因此、我无法为 TI Linux 下载 iPerf 二进制文件。

此外、iPerf 提供了源代码文件、但我无法构建它(make)、因为我必须为它安装编译必需软件包。安装 编译必需软件包的方法是什么?

请告诉我如何在 TI Linux 中运行 iPerf?

-Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aswini、

    让我在我这边测试这个。
    您使用的是哪种 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswini、

    Iperf 包含在 TI Linux SDK 中。 我在我的两个板上测试了这一点、运行了两个不同版本的 TISDK:

    K2G、运行 ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-03.03.00.04:

    root@k2g-evm:~# iperf --help
    用法:iperf [-s|-c host][选项]
    Iperf [-h|--help][-v|--version]

    root@k2g-EVM:~# uname -a
    Linux k2g-EVM 4.4.4.4.41-gf9f6f0db2d #1 SMP 抢占 Thu Mar 30 01:28:35 EDT 2017 armv7l GNU/Linux
    root@k2g-evm:~

    K2H、运行 ti-processor-sdk-linux-k2hk evm-03.02.00.05:

    root@k2hk EVM:~# iperf --help
    用法:iperf [-s|-c host][选项]
    Iperf [-h|--help][-v|--version]

    root@k2hk) EVM:~# uname -a
    Linux k2hk EVM 4.4.3.32-gadde2ca9f8 #1 SMP 抢占 Wed 12月14日19:17:23 EST 2016 armv7l GNU/Linux
    root@k2hk EVM:~#

    用于 K2E 的 Linux SDK 是相同的、我在 /usr/bin.中看到它具有 iperf 二进制文件  

    此致、
    Yordan