This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:CPU 负载图未显示任何内容

Guru**** 2584725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615534/rtos-am3359-cpu-load-graph-shows-nothing

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我需要对 AM3359 A8进行负载分析。 我加载了 UIA 并按照系统分析器用户指南 spruh43d 中的步骤进行操作。 我可以在 Execution Graph 中看到一些内容、但我无法在 CPU Load:Graph 和 Task Load:Graph 中获取任何内容。 我可以看到 X 轴和 Y 轴、但没有数据图。 在右角显示“显示0条记录”。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢

我正在使用版本

CCS:6.0.1.00040

编译器版本:TI v5.0.1

SYSBIOS:6.35.5.54

系统分析器(UIA) 1.3.1.08

XDCtools:3.24.7.73