This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:路径变量配置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616102/pru-icss-industrial-sw-configuration-of-path-variables

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

您好!

我 根据 Processor SDK 设置了 PRU-ICSS Profinet 封装的两个 Profinet 示例。 示例工作正常。

设置自定义工程后 、当我尝试从 PDK 调用任何函数时、我会遇到一些编译器错误。

配置等于演示项目。 似乎无法访问 PDK 库。

此外、我想知道路径符号"TI_PDK_library_path"指向的位置。

有人想知道可能会发生什么错误吗?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    是否在工程属性中检查了 CCS Generation->RTSC PDK 版本? 您也可以尝试在 RTSC->Products and Repositories->Add "c:/ti/pdk_x/packages 中手动添加存储库。
    TI_PDK_INSTALL_DIR 指向 C:/ti/pdk_x (您使用的是哪个平台?)。 TI_PDK_library_path 值在 C/C++ build->Build Variables 中为空(请选中"显示系统变量")。

    此致、Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    感谢您的回答。

    在工程属性中检查 RTSC PDK 版本。 我在定制板上使用 Sitara AM335x。  出于测试目的、我也使用 ICEv2板。

    我已安装 CCSv7.2和 Processor SDK v3.3.0.4。

    同时、我在  配置脚本中实现了驱动程序配置。 在我自己的项目中、我 自己没有修改这个脚本。

    我将查找一些 有关设置新项目的说明。 您可以推荐任何文档吗?

    此致、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    如果您在寻找有关如何创建/设置 CCS 工程的信息、请查看 ti\BIOS_6_46_05_55\docs 中的 Bios_User_Guide.pdf

    如果您在查找有关设置新 PROFINET 项目的驱动程序配置说明、请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    此致、
    Garrett