This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:DSPLIB

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615773/tms320c6748-dsplib

器件型号:TMS320C6748

TMS320C6748

DSPLIB 函数 DSPF_sp_fftSPxSP 支持8K 样本的最大 nfft (长度)是否有方法将 FFT 的长度扩展到32或64K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指明 DSPLIB 中8K 限制的位置。 该文件指出:

    如果您参考的是测试用例、则始终可以更改 MaxN 编号并运行代码。 您的数据和宽度因子可能不适合 L2存储器、但您可以将这些段移动到 SHRAM 或 DDR 以运行此函数以获得更高的 N 值。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在网上找到的 TI 文档显示、最大样本数为8K ew、您在哪里得到了您发布的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSPLIB 的文档位于 docs 文件夹 DSPLIB_C674x_3_4_0_0\docs 内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    请告诉我们您正在查看的文档的名称和编号以及下载文档的位置。 我们不断尝试更新我们的文档链接、以避免类似这样的混淆。 例如、SPRU657是 C67x DSPLIB 编程人员参考指南、但 C6748具有改进的 DSPLIB、您可以从 TMS320C6748产品文件夹的工具和软件选项卡中找到该指南。

    请告诉我们造成这种混乱的原因、请下载最新的 DSPLIB 并使用 Rahul 为您指出的文档。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何进入 docs 文件夹 DSPLIB_C674x_3_4_0_0\docs。

    尝试浏览您的网站是一场噩梦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    请从以下链接从 TI.com 下载 DSPLIB 软件(您可以在 TI.com 上的搜索中键入 DSPLIB,这是第一个链接)
    http://www.ti.com/tool/sprc265

    下载 DSP 架构的 DSPLIB ..in 本例 C674x:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    下载并安装软件时,默认位置为 C:\TI,我认为..您应该在安装的版本中看到 docs 文件夹。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul