This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:关于 USB1的 Pinmux 工具警告

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618024/am5718-pinmux-tool-warning-about-usb1

器件型号:AM5718

你好。 我的 PinMux 工具有一个奇怪的问题。 处理器- AM5718。 我创建了一个项目、其中仅包含一个希望在 SS 模式下使用的 USB (我理解它是外设模式3.0)。 如果我选择图片上的所有选项并在菜单"配置"中启用"启用电源域"、然后在1.8V 上设置首选电压、我将收到警告(电压冲突)。

如果我在3.3V 上设置预充电电压、我还会在其他信号(引脚)上收到相同的警告


所以问题是,为什么要对这一警告进行解释,以及如何做才能使它不存在。 针对 USB 电源设计的原因引脚针对特定电压设计(2个引脚针对3.3V、4个引脚针对1.8V)。 我知道 SS USB 引脚是低电压的、但我无法理解引脚、电源域等之间存在冲突的地方和原因 请帮帮任何人。

P.S.以及"预充电电压"下的含义是什么?