This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:SPI 接收问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617951/rtos-am3359-spi-receive-problem

器件型号:AM3359

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我想将程序 mcspiloopbackAPP 嵌入到我的板"ICE-v2 AM335x"中

我配置 pinmux 并执行一些 SPI 初始化

我使用示波器检查 clk SPI_d0 SPI_D1相位

它很好、因此引脚多路复用器一切正常

但我使用该项目进行调试、发现 TX 全为零

MCSPI_TX0为0x0D

因为设置了 txbuff

并且 MCSPI_IRQSTATUS RX_FULL 设置为1、这样可以改善 Rx 从 TX 接收数据的情况

但 MCSPI_RX0仍然为零

问题是什么?

它发送并接收零?

爱迪生