工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我的工具:
操作系统:Win 7
DSP:tms320c6678
电路板: 具有异构结构(FPGA 和 DSP)的定制电路板
在我的场景中、我希望将 FPGA 数据从 SRIO 发送 到 DSP 内核的 L2SRAM、在处理数据后、DSP 将数据从 SRIO 返回到 FPGA。
我学习了 SRIO 用户指南文档并研究了 PDK 目录中的示例、现在遇到了一些问题。
问题1:
对于我的方案、我应该在设置 RX.TX 和端口参数后使用直接 I/O 和 LSU。
我的想法是对的吗?
问题2:
我不理解如何设置数据包?(标头、CRC、数据...) 是否有任何示例代码?
问题3:
我需要数据的大小是动态的(100B ~ 1MB)、因此 FPGA 以数据包中所需的任何大小发送数据、这是可能的吗?
此致